Objetos inteligentes

Asegúrese de que la función esté configurada. Consulte Configurar objetos inteligentes.
  1. Para crear instancias de controladores, haga clic con el botón derecho en la carpeta
    SmartObjects
    y seleccione:
    Nuevo
    SmartObjects
    Tipo
    SmartObjectImporter
    .
    Si tiene varios controladores, debe crear varias instancias.
  2. Defina la configuración del controlador:
    1. En
      ControllerFilePath
      , introduzca la ruta del archivo al controlador.
    2. En
      IPAddress
      , especifique la dirección IP del controlador.
  3. Haga clic con el botón derecho en el controlador y realice las siguientes acciones:
    1. Para leer el modelo de Objetos inteligentes, ejecute el método
      ReadModels
      .
      Se muestran nuevas propiedades de SmartObjectImporter, siguiendo la convención de nombre
      Destino para
      so_model_name
      . Puede usar estas propiedades para definir la ubicación del modelo de
      FactoryTalk Optix
      para los modelos de objetos de sincronización.
    2. Para mover el modelo de objetos inteligentes al modelo FTOptix, ejecute el método
      ImportSmartObjects
      .
      Los modelos SmartObjectImporter importados aparecen en la ubicación predefinida, siguiendo la convención de nombre
      Destino para
      so_model_name
      . Puede usar estas propiedades para definir la ubicación del modelo de
      FactoryTalk Optix
      para los modelos de objetos de sincronización.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal