Configurar una biblioteca remota

Configure una biblioteca remota para almacenar plantillas de objetos y variables en un repositorio Git remoto.
Requisitos previos
Obtenga la dirección URL del repositorio Git remoto para almacenar la biblioteca y las credenciales del usuario.
IMPORTANTE: Compruebe que el repositorio Git sea seguro para almacenar la biblioteca remota. Póngase en contacto con un administrador del repositorio para saber quién puede acceder al repositorio.
  1. Para configurar una biblioteca remota
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Add
    y luego
    Nueva biblioteca remota
    .
    CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de las bibliotecas y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de las bibliotecas y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
  4. En
    Ubicación remota
    , introduzca la URL del repositorio Git para almacenar la biblioteca.
  5. (Opcional) Introduzca un nombre para la biblioteca.
La nueva biblioteca remota aparece en
Bibliotecas de plantillas
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal