Quitar un vínculo dinámico

Quite un vínculo dinámico de una propiedad para que la propiedad ya no muestre el atributo vinculado. Después de quitar el vínculo dinámico, puede restablecer el valor predeterminado de la propiedad.
Requisitos previos
  1. Para quitar un vínculo dinámico
  2. En la
    Vista del proyecto
    o el editor, seleccione el objeto gráfico que contiene la propiedad con el vínculo dinámico.
  3. En
    Propiedades
    , en la propiedad que contiene el vínculo dinámico, haga clic con el botón derecho en el vínculo dinámico y seleccione
    Quitar vínculo
    .
    El vínculo dinámico se quita de la propiedad y aparece el valor que se ha introducido para la propiedad.
  4. (Opcional) Haga clic con el botón derecho en el valor de la propiedad y seleccione
    Restablecer valor
    .
    La propiedad muestra su valor predeterminado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal