- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Conectar al acceso remoto
Configure el acceso remoto al dispositivo, así como la asistencia remota, a través del widget
FactoryTalk Remote Access
.- En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de FactoryTalk Remote Access.Si ha creado el proyecto usando la plantilla OptixPanel en la página de inicio, seleccioneConfiguracióny, a continuación, seleccioneFT Remote AccessEn la fichaConexionesdel widget,Versión de FT Remote Access Runtimemuestra la versión que se está ejecutando en el dispositivo.
- Para conectar el dispositivo a la aplicaciónFactoryTalk Remote Access, seleccioneConexiones.
- EnConexión a FT Remote Access, seleccioneConectar.Si el dispositivo ya está agregado al dominio deFactoryTalk Remote Access, el dispositivo se conectará automáticamente. Si el dispositivo no se encuentra en el dominioFactoryTalk Remote Access, se le pedirá que agregue su dispositivo en FactoryTalk Remote Access con el ID de dispositivo y la contraseña mostrados.
Entregue su opinión