IUANode.Add(child)

Agrega un nodo de proyecto que corresponde al objeto C# pasado en el argumento.
void Add(IUANode
child
);

Argumentos

child
(IUANode)
Un objeto C# que corresponde al nodo de proyecto creado.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que el elemento secundario de la etiqueta
MyLabel
del objeto
Panel
se agrega al proyecto:
var newPanel = InformationModel.MakeObject<Panel>("Panel"); var newLabel = InformationModel.MakeObject<Label>("MyLabel"); newPanel.Add(newLabel);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal