- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Cuadrícula de datos
Muestra los datos en una tabla.
Caso de uso
Muestra en una tabla datos como, por ejemplo, las propiedades de componentes de hardware específicos.
CONSEJO:
Los objetos
Cuadrícula de datos
pueden contener texto de solo lectura, texto editable e imágenes. Cada fila de la tabla presenta datos de un nodo de proyecto diferente o de una fila diferente de una tabla de base de datos.Ejemplo

Entregue su opinión