Desarrollar un NetLogic para insertar valores aleatorios

Desarrollar un NetLogic para insertar valores aleatorios

Este script NetLogic inserta valores aleatorios en la tabla
Table1
de la base de datos.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para desarrollar NetLogic
  2. En
    Vista del proyecto
    , expanda la carpeta
    Almacenes de datos
    .
  3. Haga clic con el botón derecho en una base de datos y seleccione
    Nuevo
    NetLogic de tiempo de ejecución
    .
  4. Pase el cursor por encima de NetLogic, seleccione
    Edit
    y escriba
    EmbeddedDatabase1NetLogic
  5. Haga doble clic en NetLogic.
    Se abre el editor de código externo.
  6. En el editor de código, reemplace el código existente por el siguiente código:
    #region Using directives using System; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.Store; #endregion public class EmbeddedDatabase1NetLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [ExportMethod] public void InsertRandomValues (){ // Get the current project folder. var project = Project.Current; // Save the names of the columns of the table to an array string[] columns = { "Column1", "Column2", "Column3" }; // Create and populate a matrix with values to insert into the odbc table var rawValues = new object[1000, 3]; Random randomNumber = new Random (); for (UInt16 i = 0; i < 1000; ++i) { // Column1 rawValues[i, 0] = i; // Column2 rawValues[i, 1] = randomNumber.Next(0, 5000); // Column3 rawValues[i, 2] = randomNumber.NextDouble() * 5000; } var myStore = LogicObject.Owner as Store; // Get Table1 from myStore var table1 = myStore.Tables.Get<Table>("Table1"); // Insert values into table1 table1.Insert(columns, rawValues); } }
  7. Guarde el código.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal