- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Imagen SVG avanzada
Use este objeto para mostrar una imagen SVG Tiny 1.2 y cambiar las propiedades de partes individuales de la imagen en tiempo de diseño o tiempo de ejecución.La imagen SVG debe contener el atributo ID y las propiedades de las partes individuales de la imagen que desea cambiar.
Ejemplo de aplicación: alarma deshabilitada

Ejemplo de aplicación: alarma habilitada

Caso de uso
Modifique de forma estática o dinámica una parte o toda la imagen SVG. Por ejemplo, señale un mal funcionamiento de una pieza de hardware resaltando una representación de componentes de hardware determinada.
Entregue su opinión