Agregar un cuadro de número
Cree un cuadro de número para mostrar y controlar el valor que determina la pantalla que se muestra.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .CONSEJO: En lugar de agregar una variable de modelo y depender de su valor, puede configurar un variador de comunicación e importar un valor de variable desde un controlador. Para obtener más información, consulte Variadores de comunicación.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades:
- Cree un vínculo dinámico entreValory .
- EstablezcaValor mínimoen1.
- EstablezcaValor máximoen3.
Entregue su opinión