- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear elementos para controlar el valor máximo
Cree una etiqueta y un medidor para controlar el valor máximo.
- Cree la etiqueta del valor máximo:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (Type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escribaMaxValueLabel.
- EnPropiedades, establezcaTextoenMaximum Value.
- Configure el medidor máximo:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (Type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del medidor, seleccioney escribaMaxGauge.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión