Configurar TLS con certificado de cliente
CONSEJO:
El cliente y el servidor deben utilizar la misma autoridad de certificación (CA) para los certificados de cliente y servidor.
Asegúrese de que OpenSSL esté instalado en su dispositivo.
- En el símbolo del sistema, cree una clave de cliente escribiendo:openssl genrsa -des3 -out client.key 2048
- Cree una solicitud de certificado de cliente con la clave:openssl req -new -out client.csr -key client.key
- Use la clave de CA para firmar la solicitud de certificado de cliente del paso 2:openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out client.crt -days 360
Entregue su opinión