Crear una variable analógica

Cree una variable analógica que indique la temperatura.
  1. En el panel
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Variable analógica
  2. Configure la variable:
    1. En
      Propiedades
      , establezca el valor de la propiedad
      VariableAnalógica1 (Float)
      en
      50
      .
    2. Junto al valor de la propiedad, seleccione
      <Ninguno>
      y seleccione
      Temperatura: grados Fahrenheit
    3. Debajo de
      EURange
      , establezca
      Límite bajo
      en
      -10
      .
    4. Establezca
      Límite alto
      en
      60
      .
    5. Establezca
      Restringir
      en
      Verdadero
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal