- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Agregar una pluma de línea de matriz
Agregue una pluma de línea de matriz para visualizar la distancia entre los valores de una variable bidimensional.
Requisitos previos
- Agregar una pluma de línea de matriz
- EnVista del proyecto, seleccione o cree una variable bidimensional del tipo de datos Número.Para obtener más información, consulte Variables.Por ejemplo, cree una variable del tipo de datos Número[2,2].
- Elija o cree un objetoGráficoDeXY.
- EnPropiedades, junto aPlumas, seleccioney seleccionePluma de línea de matriz.
- Cree un vínculo dinámico entre laMatriz de puntosy la variable bidimensional.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (Opcional) Haga que la pluma de línea de matriz se edite en tiempo de ejecución:
- Establezca la propiedadEditableenVerdadero.
- EnMatriz de puntos, seleccioney seleccioneCambiar vínculo dinámicoAvanzado.
- EnEditor de vínculos dinámicos complejos, establezca la dirección del vínculo en
.
array line
Entregue su opinión