- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Gráfico de XY
Muestra el valor de las variables bidimensionales en un gráfico.
Caso de uso
Represente gráficamente o configure procesos de la máquina, por ejemplo, el perfil de corte o la zona de trabajo en la que puede funcionar una máquina.
CONSEJO:
Puede deshabilitar la visualización de una pluma estableciendo su propiedad
Habilitado
en Falso
.Ejemplo

Entregue su opinión