Leer códigos de operación

Para cada operación de lectura de una o varias etiquetas, el controlador genera un código de operación que describe el resultado de la operación.
Código
Descripción
Good
La operación de lectura se ha realizado correctamente
BadNoCommunication
La operación de lectura no se realizó correctamente porque se agotó el tiempo de espera (por ejemplo, tiempo de espera de la conexión).
El valor de tiempo de espera viene determinado por la propiedad
Tiempo de espera
de un objeto
Estación de comunicación
.
BadCommunicationError
La operación de lectura no se realizó correctamente porque el controlador devolvió un error
BadConfigurationError
No se pudo realizar la operación de lectura debido a un error de configuración de etiquetas (por ejemplo, una dirección no válida)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal