Almacenar códigos de operación de lectura

Configure el registrador para almacenar los códigos de operación de lectura en el controlador de la base de datos.
CONSEJO: Para obtener más información sobre la lectura de códigos de operación, consulte Leer códigos de operación.
  1. Para almacenar los códigos de operación de lectura
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto de registrador de datos.
  3. En
    Propiedades
    , establezca el
    Registrar el código de operación de cada variable
    en
    Verdadero
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal