Agregar un registrador de datos

Configure un registrador de datos para registrar los valores de variables en una base de datos.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  2. En el editor, seleccione
    Configurar un registrador de datos
    .
  3. Seleccione
    Nuevos registradores de datos
    .
  4. (Opcional) En
    Nombre
    , introduzca el nombre del registrador de datos.
  5. En
    Modo de muestreo
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Ninguno
      . Realiza muestreos de variables invocando el método de registro.
    • Periódico
      para realizar el muestreo en todas las variables supervisadas y en el
      Período de muestreo
      , establezca el intervalo en horas, con una precisión en milisegundos, entre un muestreo y el siguiente.
    • Cambio en el valor
      para muestrear todas las variables supervisadas con valores que cambiaron del muestreo anterior y, en
      Tiempo de sondeo
      , establezca el intervalo en horas, con precisión de milisegundos, entre un muestreo y el siguiente.
      IMPORTANTE: Si se establece el
      Tiempo de sondeo
      en 100 milisegundos o menos, el intervalo de sondeo puede ser irregular.
    CONSEJO:
    Cuando se utiliza un registrador de datos que tiene el tiempo de muestreo establecido en
    Cambio en el valor
    y configura
    Tiempo de sondeo
    , la etiqueta se monitorea a la velocidad especificada. Si el valor cambia entre dos lecturas, se agrega un nuevo registro a la base de datos.
    Cuando una de las etiquetas sondeadas por el registrador de datos se utiliza también en otros controles como la interfaz de usuario, el
    Tiempo de sondeo
    depende de la propiedad Tiempo de sondeo de variables dinámicas de PresentationEngine. Si hay varios tiempos de sondeo, se utiliza el tiempo de sondeo más rápido.
  6. Seleccione
    Siguiente
    .
    Aparece el mensaje
    El registrador de datos
    name
    se ha creado correctamente
    .
  7. Seleccione
    Siguiente
    .
  8. Si no hay ninguna base de datos para el registrador, cree una base de datos:
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una base de datos existente y seleccionar
    Duplicar
    . La duplicación de una base de datos es útil si desea crear una base de datos a partir de una base de datos existente.
    1. Seleccione
      Nueva base de datos
      y rellene:
      • Nombre
        . Nombre de la base de datos.
      • Tipo
        . Puede ser
        Conexión incrustada
        u
        ODBC
        .
    2. Seleccione
      Siguiente
      .
    3. Establezca las propiedades de la base de datos.
    4. Seleccione
      Siguiente
      .
  9. Seleccione la base de datos para almacenar los datos del registrador y elija
    Siguiente
    .
  10. Seleccione las variables que desee registrar y seleccione
    Siguiente
    .
    CONSEJO: Para encontrar variables, utilice el campo de búsqueda.
  11. Seleccione
    Salir
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal