Establecer un intervalo de banda muerta
Las propiedades de banda muerta permiten realizar muestreos de variables con respecto a su valor de muestra anterior.
CONSEJO:
Para obtener más información sobre las configuraciones de banda muerta comunes, consulte Configuraciones del intervalo de banda muerta.
Requisitos previos
- Para establecer un intervalo de banda muerta
- EnVista del proyecto, seleccione un objeto de registrador de datos.
- EnPropiedades, establezcaModo de banda muerta predeterminadoen:
- Ninguno. Muestra la variable cuando el valor de la variable cambia en cantidad.
- Absoluto. Muestra la variable cuando el valor de la variable cambia en una cantidad igual o mayor que el valor absoluto de banda muerta.CONSEJO: Por ejemplo, si el valor de la variable es 3 y el valor de banda muerta es 1, la variable se muestrea cuando el valor de la variable es 4 o mayor.
- Porcentaje. Muestra la variable cuando el valor de la variable cambia en una cantidad igual o mayor que el porcentaje del valor de banda muerta.CONSEJO: Por ejemplo, si el valor de la variable es 10 y el valor de banda muerta es 20, la variable se muestrea cuando el valor de la variable es 12 o mayor.
- Establezca elValor de banda muerta predeterminado.Por ejemplo, si el valor es 5, el registrador muestra las variables cuyos valores tuvieron un cambio absoluto o porcentual de al menos ± 5 con respecto al muestreo anterior.
deadband interval
Entregue su opinión