API de puerto serie

Las API las suministra el objeto en serie
Port
y se utilizan para implementar la lógica del protocolo de comunicación de uno o varios controladores que no son compatibles con
FactoryTalk Optix Studio
de manera predeterminada.

API disponibles

Los siguientes métodos están disponibles:
public void Open(); public void Close(); public byte[] ReadBytes(uint count); public char[] ReadChars(uint count); public byte ReadByte(); public char ReadChar(); public string ReadLine(); public byte[] ReadBytesUntil(string delimiter); public char[] ReadCharsUntil(string delimiter); public void WriteBytes(byte[] buffer); public void WriteChars(char[] buffer); public void WriteLine(string text); public void CancelRead();
Las siguientes propiedades de C# le permiten leer o escribir las variables del objeto y cambiar el funcionamiento de algunos métodos:
public string PortName { get; set; } public uint BaudRate { get; set; } public byte DataSize { get; set; } public ParityType Parity { get; set; } public StopBitsType StopBits { get; set; } public FlowControlType FlowControl { get; set; } public TimeSpan Timeout { get; set; } public string NewLine { get; set; } = "\n";
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal