Desarrollar paneles con direccionamiento relativo de objetos
Desarrolle un tipo de panel con direccionamiento relativo de objetos para facilitar la creación de instancias del panel.
Ejemplo de aplicación

OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
RelativeAddressing.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
En ejecución
Entregue su opinión