Crear una cuadrícula de alarmas

Agregue una cuadrícula de alarmas preconfigurada.
  1. Agregue un widget preconfigurado (type):
    1. En la barra de herramientas, seleccione
      Bibliotecas de plantillas
      .
    2. En , busque
      Alarm Grid
      .
    3. En
      Componentes
      , arrastre la
      Cuadrícula de alarmas
      a la carpeta
      UI
      en
      Vista del proyecto
      .
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    CuadrículaDeAlarmas
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal