Utilizar textos traducidos en un formateador de cadenas

Cree una referencia a una clave de traducción para que la clave use el texto traducido relacionado de acuerdo con la configuración regional de la sesión en tiempo de ejecución. Una clave de traducción es una referencia a una traducción específica en el diccionario de traducción.
  1. En la propiedad
    Formato
    , escriba los caracteres presentes en la clave. Aparecen las claves que contienen los caracteres escritos.
  2. Seleccione una clave y pulse
    Entrar
    .
Si el texto de la clave contiene marcadores de posición para los orígenes del formateador de cadenas, como "{0}"), aparecen las propiedades relativas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal