Configurar una alarma digital
Configure una alarma booleana simple que le advierta de problemas con Motor1 en tiempo de ejecución.
CONSEJO:
De forma predeterminada, una alarma digital se activa cuando su
Variable de entrada
es igual a 1.- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enAlarmasy seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre laVariable de entraday la variableMotor1Alarm.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnMensaje, introduzca un mensaje de advertencia.Por ejemplo, escribaMotor1 alarm.
Entregue su opinión