Editar un vínculo dinámico

Edite un vínculo dinámico para cambiar la variable de origen o resolver un vínculo roto o no resuelto. Inserte un marcador de posición, como {0}, para que el vínculo sea dinámico. Los vínculos rotos muestran en la propiedad mientras que los vínculos sin resolver muestran . Los vínculos dinámicos no resueltos no se pueden resolver en tiempo de diseño, pero pueden ser válidos en tiempo de ejecución, por ejemplo, al establecer un vínculo dinámico que pasa a través de un cargador del panel.
Edite un vínculo dinámico editando el vínculo manualmente, seleccionando una nueva fuente o arrastrando una nueva fuente al vínculo dinámico en
Propiedades
.
  • Para editar el vínculo dinámico manualmente:
    1. En
      Propiedades
      , pase el cursor por encima de un vínculo dinámico y seleccione
      Edit
      .
    2. Edite la ruta y, a continuación, pulse
      .
      CONSEJO: Puede editar los índices de alias.
  • Para editar el vínculo dinámico, seleccione un nuevo origen:
    1. En
      Propiedades
      , en la propiedad que contiene el vínculo dinámico, seleccione el vínculo de la propiedad o seleccione
      Cambiar vínculo dinámico
      .
    2. En el explorador de vínculos dinámicos, seleccione un nodo para que actúe como el origen de la propiedad de valor.
    3. (Opcional) En
      Atributo
      , seleccione el atributo OPC UA que desea aplicar al nodo seleccionado. Por ejemplo, seleccione
      BrowseName
      ,
      Valor
      o
      DisplayName
      .
    4. (Opcional) En
      Formato
      , seleccione el formato que desea aplicar a la variable seleccionada.
    5. (Opcional) En
      Índice de matriz
      , seleccione el índice de matriz de la variable seleccionada. Esta opción solo aparece para variables de matriz.
    6. En
      Índice de bits
      , seleccione el índice para acceder al bit especificado de la variable seleccionada.
    7. (Opcional) Para crear un vínculo dinámico complejo, seleccione
      Avanzado
      .
      OBSERVACIÓN: Para obtener más información, consulte Crear un vínculo dinámico complejo.
    8. Elija
      Seleccionar
      .
  • Para editar el vínculo dinámico arrastrando un nuevo origen, arrastre el nuevo origen al vínculo dinámico que se encuentra en
    Propiedades
    .
  • Para restaurar un vínculo dinámico para el cual ha seleccionado la variable, haga clic con el botón secundario en el valor de la propiedad y seleccione
    Restablecer enlace
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal