Crear la interfaz de la aplicación

Cree un botón y una etiqueta que modificará su texto al pulsar el botón.
  1. En
    Vista del proyecto
    , expanda
    UI
    .
  2. Haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Botón
    .
  3. En
    Propiedades
    , establezca
    Texto
    en
    Run Script
    .
  4. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Etiqueta
    .
  5. En
    Propiedades
    , establezca
    Texto
    en
    Original label text
    .
  6. Organice los elementos de la interfaz.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal