Zonas horarias en gráficos de tendencias

En tiempo de ejecución, el objeto
Gráfico de tendencias
muestra datos en el eje X en la zona horaria estándar UTC.
Utilice la propiedad
Zona horaria de referencia
del gráfico para especificar si los datos se muestran en la zona horaria local o en la zona horaria de la sesión. Cuando el objeto de
Gráfico de tendencias
está conectado a un
Registrador de datos
, debe habilitar la propiedad del
Registrar hora local
de la aplicación para almacenar datos en la zona horaria local.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal