- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear variable
Cree una variable que indique la temperatura actual.
- Cree la variable:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escribaTemperature.
- Configure la variable:
- EnPropiedades, seleccioneInt32y seleccioneFloat.
- Haga clic con el botón derecho enTemperaturey seleccione .
- EnEURange, establezcaLímite altoen100.
Entregue su opinión