Editar una enumeración

Edite los miembros de un objeto de enumeración existente.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    Enumeración
    #
    .
    El editor de enumeración aparece en el editor.
  2. En el editor, administre los miembros de enumeración:
    • Para agregar un miembro, seleccione
      Add
      y rellene:
      • Valor
        . Valor de miembro de enumeración. El valor suele ser un entero consecutivo.
      • Nombre para mostrar
        . Nombre del miembro de enumeración.
      • Descripción
        . Información adicional sobre el miembro de enumeración.
    • Para editar un
      Valor
      ,
      Nombre para mostrar
      o
      Descripción
      , haga doble clic en la celda correspondiente e introduzca un nuevo valor.
    • Para quitar un miembro, seleccione una celda en la fila correspondiente y elija
      Eliminar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal