Botón de alternancia

Botón de alternancia

Genera eventos para ejecutar métodos. Incluye un evento de valor modificado.

Eventos

Utilice estos eventos de botón para activar métodos:
Evento
Generado en tiempo de ejecución cuando
Valor modificado
  • Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta.
  • Se hace clic o se toca un objeto.
Evento MouseClick
Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta.
Evento MouseDown
Se hace clic o se toca un objeto.
Evento MouseUp
Se libera el clic o el toque del objeto.

Ejemplo

Botón de alternancia predeterminado
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal