- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear un medidor lineal
Cree un medidor que le permita ver y controlar la temperatura actual.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Configure el medidor:
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .
- Junto a lasZonas de advertencia, seleccione.
- EnZonaDeAdvertencia1, cree un vínculo dinámico entreDeyPara obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnZonaDeAdvertencia1, cree un vínculo dinámico entreAy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnZonaDeAdvertencia1, establezcaColoren#fe1414.
Entregue su opinión