Agregar Publicador de MQTT

Configure un Publicador de MQTT para publicar mensajes en un tema definido por Agente MQTT. Cualquier cliente MQTT suscrito a ese tema recibe los mensajes.
CONSEJO: El publicador solo admite variables escalares. No se admiten matrices, UDT y otras variables no escalares.
  1. En la Vista del proyecto, haga clic con el botón derecho en
    MQTT
    y seleccione
    Nuevo
    Publicador de MQTT
    .
  2. En , configure:
    Modo de muestreo
    • Ninguno
      : la grabación automática está deshabilitada. Puede registrar invocando al método de muestra
    • Periódico
      : registra los valores de todas las variables seleccionadas a intervalos regulares.
    • Cambio en el valor
      : a intervalos regulares, únicamente registra los valores de las variables seleccionadas que cambiaron desde el muestreo anterior.
    Período de muestreo
    Intervalo en horas, con precisión de milisegundos, entre un muestreo y el siguiente, en modo Periódico.
    Tiempo de sondeo
    Intervalo en horas, con precisión de milisegundos, entre un muestreo y el siguiente, en el modo Cambio de valor.
    Carpeta
    Una carpeta que contiene variables cuyos valores se enviarán al agente. El nodo Carpeta debe ser un objeto global y no un objeto basado en sesiones.
    Tema
    Un tema MQTT al que el publicador envía mensajes.
    QoS
    Calidad de servicio (QoS) de MQTT define la garantía de que se entregue un mensaje específico (0, 1, 2).
    0
    : como máximo una vez (es posible la pérdida de mensajes).
    1
    : al menos una vez (garantiza la entrega del mensaje con posibles mensajes duplicados).
    2
    : exactamente una vez (garantiza la entrega del mensaje sin duplicación).
    Conservar
    Habilita o deshabilita la conservación de los mensajes leídos del tema.
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta
MQTT
, aparece el objeto
Publicador de MQTT
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal