- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Suscribir métodos a eventos
Cuando un objeto genera un evento, los datos del evento se muestran mediante un método de controlador de eventos del delegado correspondiente.
Puede suscribir métodos a los siguientes eventos:
- Cambio de valor de una variable.
- Todos los eventos generados por un objeto.
- Un evento generado por un objeto.
Para administrar suscripciones:
Entregue su opinión