Eliminar un usuario
Elimine un usuario para que este deje de ser un usuario del proyecto.
Elimine un usuario de la página del panel de control o de la
Vista del proyecto
.- En la barra de herramientas principal, seleccioney, a continuación, seleccioneAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- En la página del panel de control, enUsuarios, seleccione los usuarios que desee eliminar.
- SeleccioneEliminar.CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en el usuario que desea eliminar enAdministrar usuarios y gruposo enVista del proyectoy, a continuación, seleccionarEliminar.
El usuario será eliminado de la página del panel de control y de la
Vista del proyecto
. Si el usuario fue asignado a un grupo, el usuario ya no volverá a aparecer como un miembro del grupo.Entregue su opinión