Propiedades extendidas
Use las propiedades extendidas para agregar información adicional a etiquetas y tipos de datos.
Las propiedades extendidas ayudan a reducir el número de etiquetas que se deben crear. Si se configura una etiqueta individual con propiedades extendidas, utilice las propiedades extendidas en esta etiqueta para mostrar el nombre, la descripción, las unidades de ingeniería, los límites y los valores de estado de la etiqueta.
Las propiedades extendidas incluyen:
- Nombre
- El nombre de la etiqueta o del tipo de datos, limitado a 40 caracteres.
- Descripción
- La descripción de la etiqueta o del tipo de datos, limitada a 128 caracteres.
- Unidades de ingeniería
- Unidades de medida, como grados centígrados, libras y libras por pulgada cuadrada, asociadas a una etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. La unidad de ingeniería está limitada a 80 caracteres.
- Mínimo
- El valor mínimo (bajo) de una etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. Utilice Mínimo con la propiedad Máximo para crear un límite alto y otro bajo para una etiqueta DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT y USINT. El valor de la propiedad Mínimo debe ser inferior o igual al valor de la propiedad Máximo.
- Máximo
- El valor máximo (alto) de una etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. Utilice Máximo con la propiedad Mínimo para crear un límite alto y otro bajo para una etiqueta DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT y USINT. El valor de la propiedad Máximo debe ser mayor o igual al valor de la propiedad Mínimo.
- Estado 0
- El identificador Estado 0 asociado con la etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. Utilice Estado 0 junto con la propiedad Estado 1 para describir dos estados de una etiqueta BOOL. Por ejemplo, Estado0 es Iniciar y Estado1 es Detener para un estado. El identificador está limitado a 80 caracteres.
- Estado 1
- El identificador de Estado 1 asociado con la etiqueta, estructura de etiquetas o miembro de la matriz. Utilice Estado 1 con la propiedad Estado 0 para describir los dos estados de una etiqueta BOOL. El identificador está limitado a 80 caracteres.
CONSEJO:
Los valores del tipo de datos LINT se redondean al alza cuando el valor tiene más de 17 dígitos. Por ejemplo, el valor 92.233.720.368.547.758 se redondea a 92.233.720.368.547.760.
Las propiedades extendidas disponibles para una etiqueta seleccionada dependen del tipo de datos de la etiqueta.
El dispositivo HMI muestra las propiedades extendidas de la función de paso a través de las etiquetas de Logix Designer con alias. La función de paso permite definir los valores de las propiedades extendidas en la definición. Cuando crea una instancia de la definición, los valores de definición predeterminados se transmiten a las instancias en
FactoryTalk Optix
, a menos que los defina explícitamente o los anule en la instancia. Este comportamiento es compatible con UDT, AOI, matrices y las instrucciones de proceso PlantPAx. Puede definir las siguientes propiedades extendidas:- Descripción
- Unidades de ingeniería
- Estado0
- Estado1
CONSEJO:
Las propiedades de etiqueta extendida, unidades de ingeniería Estado0 y Estado1 que tienen valores vacíos, solo están disponibles cuando se utiliza la importación de etiquetas en línea. Especifique un valor predeterminado para que la propiedad esté disponible para la importación de etiquetas fuera de línea y en línea.
Las propiedades extendidas de las Instrucciones de proceso PlantPAx están disponibles cuando solamente se utiliza la importación de etiquetas en línea. La importación de etiquetas fuera de línea se admitirá en una versión futura de Logix.
extended
extended property
Entregue su opinión