Ver referencias de nodos
Consulte las referencias para mostrar todos los objetos del modelo de información que hacen referencia a un nodo.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el nodo o elemento y, a continuación, seleccioneMostrar referencias.
- EnReferencias de (nombre), seleccione una ubicación y, a continuación, seleccioneIr a...
FactoryTalk Optix Studio
se desplaza a la instancia del tipo. Los objetos a los que se hace referencia en un NetLogic no se muestran.reference
Entregue su opinión