Agregar una instancia de pantalla

Agregar una instancia de pantalla

Cree una instancia de un tipo de pantalla y modifique las propiedades de la instancia de pantalla.
Requisitos previos
  1. Haga clic con el botón derecho en un nodo que contendrá el objeto de pantalla y seleccione
    Nuevo
    Pantallas
    ScreenName
    .
    La instancia del objeto de pantalla aparece debajo del nodo y hereda las propiedades del tipo de pantalla.
  2. (Opcional) En
    Propiedades
    , establezca las propiedades de la instancia de pantalla.
    Para obtener más información, pase el cursor por encima de las propiedades.
  3. (Opcional) Agregue objetos gráficos a la instancia de pantalla.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal