Importar una plantilla

Coloque una plantilla en un nodo en
Vista del proyecto
para agregar el objeto, el tipo de objeto o una variable al proyecto.
CONSEJO: Si la plantilla es un objeto gráfico, puede arrastrar el elemento gráfico de la biblioteca al editor.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. (Opcional) En
    Bibliotecas
    , seleccione
    Configure
    y, a continuación, seleccione
    Conservar rutas de acceso en elementos de biblioteca
    .
    CONSEJO:
    De forma predeterminada, importar una plantilla con dependencias crea los objetos en el nodo primario de la plantilla importada. Conserve las rutas de acceso en los elementos de la biblioteca para importar las dependencias de plantilla en sus nodos originales.
    Por ejemplo, si importa un widget que depende de los objetos ubicados en la carpeta
    Modelo
    , seleccione
    Conservar rutas de acceso en elementos de biblioteca
    para volver a crear los objetos en la carpeta Modelo.
  3. Puede elegir entre:
    • Arrastre una plantilla de la biblioteca a un nodo de la
      Vista del proyecto
      .
    • Arrastre una plantilla de objeto gráfico desde
      Bibliotecas
      al editor
      Vista del proyecto
      .
  4. Si la plantilla es de un tipo de objeto, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Importar como tipo
      . Agregar un tipo de objeto basado en la plantilla al proyecto.
    • Importar como instancia
      . Agregar una instancia de objeto basada en la plantilla al proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal