Eventos

Un
evento
se produce en tiempo de ejecución para indicar que se ha producido una situación determinada. A continuación, se realiza una acción o un método. Tanto los usuarios como el sistema pueden provocar eventos en el dispositivo HMI. Por ejemplo, un evento puede ocurrir cuando el usuario hace clic en el botón del ratón. El sistema también puede desencadenar eventos. Por ejemplo, un evento podría producirse cuando un elemento gráfico entra en un estado específico, como un cambio de color de los valores.
Los eventos incluyen:
  • Clic del ratón
  • Ratón hacia abajo
  • Ratón hacia arriba
  • Carga de proyecto
  • Cambios en el valor de la variable
  • El valor de la variable cumple la condición especificada
  • El valor de la variable está fuera del rango especificado
Los eventos ejecutan métodos para crear la lógica de la aplicación. Agregue un método a un evento y configure ese método para que el evento realice el método en tiempo de ejecución. Para cada evento, debe configurar uno o más métodos de ejecución. Cuando se activa el evento, se produce el método configurado. Los métodos, que dependen del tipo de evento y elemento, incluyen:
  • Crear objeto
  • Crear variable
  • Eliminar nodo
  • Valor de incremento
  • Establecer valor de bit
  • Establecer valor variable
  • Alternar valor
  • Alternar bit
  • Abrir cuadro de diálogo
  • Reconoce todas las alarmas activas
  • Confirma todas las alarmas activas
  • Cambiar de usuario
  • Modificar texto
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal