Agente de Azure IoT Hub

Push Agent para Azure IoT Hub solo admite el modo de comunicación protegida.
El modo de comunicación protegida implica la autenticación del cliente a través de un token SAS generado para cada dispositivo que quiera enviar o recibir mensajes de Azure IoT Hub.
El cliente se autentica con nombre de usuario y contraseña, por ejemplo:
nombre de usuario
contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30
contraseña
SharedAccessSignature sig=
signature-string
&se=
expiry
&sr=
URL-encoded-resourceURI
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal