Recetas
Las recetas son una lista de ingredientes en su sistema. En
FactoryTalk Optix
, configure un esquema de recetas para definir un conjunto de ingredientes para crear recetas para su sistema de fabricación. Puede duplicar, editar y eliminar esquemas de recetas.Cree un editor de recetas para visualizar y gestionar las recetas en tiempo de ejecución. El editor de recetas contiene los objetos gráficos y el NetLogic necesarios para mostrar y administrar las recetas en tiempo de ejecución. Utilice el editor de recetas para mostrar los ingredientes y valores de una receta almacenada, crear o editar una receta, almacenar una receta en la base de datos. Puede cargar una receta de un
Aplicación FactoryTalk Optix
en el controlador o cargar una receta del controlador en el Aplicación FactoryTalk Optix
.Entregue su opinión