Configurar políticas de contraseña de un proyecto
Configure las propiedades del nodo del proyecto para configurar una política de contraseñas para los usuarios de la aplicación en tiempo de ejecución.
Las propiedades de la política de contraseñas especifican la longitud, la antigüedad y el historial de las contraseñas. Configure las propiedades o vincule dinámicamente a las propiedades para cambiar la contraseña en tiempo de ejecución:
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo raíz.
- EnPropiedades, expandaPolítica de contraseñasy especifique:
- Vigencia máxima de la contraseña. Número máximo de días antes de que los usuarios tengan que cambiar su contraseña. Especifique entre 0 y 65.535 días. Acepte el valor predeterminado de 0 días para permitir que el usuario cambie inmediatamente la contraseña después de un cambio anterior.
- Aplicar historial de contraseñas. Política para usar contraseñas anteriores. Especifique entre 0 y 255 contraseñas. Acepte la opción predeterminada 1 para no permitir contraseñas anteriores. Introduzca 0 para permitir que el usuario utilice inmediatamente una contraseña antigua. Introduzca entre 2 y 255 para limitar el número de contraseñas que el usuario puede reutilizar.
- Vigencia mínima de la contraseña. Número mínimo de días que los usuarios pueden cambiar su contraseña. Especifique entre 0 y 65.535 días. Acepte el valor predeterminado de 0 días para permitir que el usuario cambie inmediatamente la contraseña después de un cambio anterior.
- Longitud mínima de la contraseña. Número mínimo de caracteres que debe contener una contraseña. Especifique entre 0 y 64 caracteres. El valor predeterminado es 8 caracteres. Introduzca 0 para crear cuentas de usuario sin contraseñas.
Entregue su opinión