Crear un formulario de usuario

Crear un formulario de usuario

Agregue un panel de inicio de sesión persistente a la ventana principal.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En , busque
    Change User form
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre
    Cambiar formulario de usuario
    a
    UI
    en
    Vista del proyecto
    .
  4. Seleccione
    Cerrar
    .
  5. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    CambiarFormularioDeUsuario1
    CambiarFormularioDeUsuario
    .
  6. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Usuarios
    y
    ProjectName
    Seguridad
    Usuarios
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal