Crear una casilla de verificación que muestre u oculte el reloj

Crear una casilla de verificación que muestre u oculte el reloj

Cree una casilla de verificación vinculada dinámicamente con una variable específica del usuario que muestre u oculte el reloj.
  1. Cree la casilla de verificación:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Casilla de verificación
      .
    2. Pase el cursor por encima de la casilla de verificación, seleccione
      Edit
      y escriba
      ShowClockCheckBox
      .
  2. Configure la casilla de verificación:
    1. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Activo
      y
      Alias
      {Session}
      Sesión
      Usuario (Pointer)
      Usuario (Pointed)
      UserPersistentSettings
      ShowClock
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    2. Establezca
      Texto
      en
      Show clock
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal