Configurar un gráfico de histograma

Configure un objeto
Gráfico de histograma
para obtener datos de un nodo de proyecto o una base de datos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , en
    UI
    , haga clic con el botón derecho en un contenedor y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    Controles de datos
    Gráfico de histograma
    .
  2. En
    Propiedades
    , realice una de las siguientes acciones:
    • Cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Modelo
      y un nodo de proyecto. De esta forma, se obtienen los valores de atributos o propiedades de todos los nodos secundarios directos.
      Por ejemplo, seleccione la carpeta
      Modelo
      con objetos que contienen datos. Para obtener más información, consulte Nodos del proyecto.
    • Cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Modelo
      y un objeto de base de datos. De esta forma, se obtienen los datos contenidos en las tablas de bases de datos.
      Por ejemplo, seleccione un objeto de base de datos incrustada, ODBC o InfluxDB. Para obtener más información, consulte Base de datos.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. (opcional) Especifica el tipo de elementos que se mostrarán en el objeto estableciendo
    ItemKind
    .
    CONSEJO:
    La propiedad
    ItemKind
    se establece automáticamente con el tipo/variable de objeto reconocido entre los nodos secundarios.
    Por ejemplo, si el modelo está basado en un nodo de carpeta que contiene varias instancias de un tipo de objeto
    Motor
    ,
    ItemKind
    se establece automáticamente en la referencia al tipo
    Motor
    . En este caso, los valores que se muestran son los atributos o propiedades de diferentes instancias (
    Motor1
    ,
    Motor2
    ,
    Motor3
    y así sucesivamente).
  4. (Opcional) En
    Consulta
    , escriba una consulta SQL estándar para filtrar los elementos obtenidos de una base de datos o nodos del proyecto, tal como se especifica en
    Modelo
    .
    Para obtener más información, consulte Consultas SQL.
    Por ejemplo:
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  5. Para configurar las etiquetas del diagrama, cree un vínculo dinámico entre
    Etiqueta
    y un argumento de variable, como
    @BrowseName
    .
  6. (Opcional) En
    Valor
    , cree un vínculo dinámico entre un valor de propiedad relevante.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal