- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)
En función de la sobrecarga, se quita una variable o una lista de variables del objeto
RemoteVariableSynchronizer
en el que se invoca.void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);
Argumento
- variables(IUAVariable)
- El objeto C#IUAVariablepara agregar al objeto en el que se invoca el método.
- variables(RemoteVariable)
- El objeto C#RemoteVariableque identifica una celda de una matriz unidimensional o multidimensional que se va a agregar al objeto en el que se invoca el método.
- variables(IEnumerable<IUAVariable>)
- La listaIUAVariableque se va a agregar al objeto en el que se invoca el método.
- variables(IEnumerable<RemoteVariable>)
- La listaRemoteVariableque se va a agregar al objeto en el que se invoca el método.
Ejemplos
En el siguiente ejemplo, se quita una variable
speed
del objeto variableSynchronizer
.variableSynchronizer.Remove(speed);
En el siguiente ejemplo, la variable de índice
10
se quita del objeto variableSynchronizer
en la matriz arrayVariable
.variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
En el siguiente ejemplo, la variable de índice
10.5
se quita del objeto variableSynchronizer
en la matriz multidimensional scalarVariable
.variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
Entregue su opinión