Etiqueta editable

Etiqueta editable

Muestra una descripción editable de un elemento.

Caso de uso

Habilite a los usuarios autorizados para editar etiquetas directamente en la interfaz
Aplicación FactoryTalk Optix
. De esta forma, los usuarios autorizados pueden mejorar rápidamente la localización de la interfaz.

Ejemplo

Etiqueta editable: Modo de visualización
animated graphic of an editable lable control
Etiqueta editable: Modo de edición
animated graphic of an editable lable control
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal