Configurar certificados de servidor OPC UA y claves

Edite las propiedades de un servidor OPC UA para configurar los certificados públicos y las claves privadas.
Requisitos previos
  1. Para configurar certificados de servidor OPC UA y claves
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto
    ServidorOPCUA
    .
  3. En
    Propiedades
    , junto al
    Archivo de certificado del servidor
    , seleccione
    Examinar
    .
  4. En :
    • Si aparece el certificado, seleccione el certificado y seleccione
      Seleccionar
      .
    • Si el certificado no se muestra:
      1. Seleccione
        Importar archivo(s)
        .
      2. Seleccione el certificado. Para obtener más información, consulte Ubicación de certificados y claves.
      3. Elija
        Seleccionar
        .
  5. Junto a la
    Clave privada de servidor
    , seleccione
    Examinar
    .
  6. En :
    • Si aparece la clave privada, selecciónela y seleccione
      Seleccionar
      .
    • No aparece la clave privada:
      1. Seleccione
        Importar archivo(s)
        .
      2. Seleccione la clave privada. Para obtener más información, consulte Ubicación de certificados y claves.
      3. Elija
        Seleccionar
        .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal