Ver eventos de registro de alarmas en la zona horaria UTC
En tiempo de ejecución, el objeto
Cuadrícula de datos
del widget Cuadrícula de historial de alarmas
muestra la fecha y la hora en la columna Sello de hora
. La hora aparece en la zona horaria local del dispositivo con la propiedad LocalTime
de los eventos. Para ver eventos de registro de alarmas en la zona horaria estándar UTC, configure la propiedad Hora
de los eventos.- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, desdeWidgets, arrastre el objetoCuadrícula de historial de alarmasa la carpeta deUIdeseada.El widget aparece en el nodo.
- Con laCuadrícula de datosdel widget seleccionada, en la propiedadTextodeSello de horau otra columna, seleccione.Cambiar vínculo dinámico
- En la ventana Vínculos dinámicos, seleccione.
- ElijaSeleccionar.
Entregue su opinión