Establecer el tiempo de sondeo de variables dinámicas para las alarmas
Establezca el intervalo de tiempo entre las lecturas de los valores de las variables de los servidores OPC UA y los valores de etiqueta de los controladores.
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo del proyecto raíz.
- EnPropiedades, establezca elTiempo de sondeo de variables dinámicas.CONSEJO: Establezca el tiempo de sondeo entre un muestreo y el siguiente en el formato HHHH:MM:SS.MS.
polling time
dynamic variable
Entregue su opinión