- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)
Devuelve un objeto C# del tipo
ResourceURI
, con el URIType
de AbsoluteFilePath
que contiene una ruta absoluta a un archivo.static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(stringpath);
Argumentos
- path(string)
- Ruta absoluta a un archivo.
Retornos
- ResourceURI
- Un objeto C# que contiene la ruta indicada en el argumento.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C#
applicationRelativeResourceURI
del tipo ResourceURI
que contiene la ruta relativa C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Entregue su opinión